This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:通信错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214783/tps53688-communication-error

器件型号:TPS53688

大家好、

我的客户报告通过 PMBus 访问 TPS53688时发生了以下故障:0x7E/0x7F

根据 DS、通信错误/器件首先置位 SMB ALERT#。  

您能否分享有关故障是如何 触发的更多详细信息? 以及对直流到直流的影响?

故障信息:

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    首先、请了解各种状态以及如何映射每个状态。

    STATUS_WORD 返回0x0202意味着位1和位9已设置。

    您可以忽略位9、因为位2是位9置位的原因。

    下一步是 必须读取 CML_STATUS。 但通常意味着存在 I2C/PMBus 通信:例如无效命令、无效协议和无效数据。

    所有这些状态(CML)不会导致问题、因为控制器已经检测并忽略这些命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    客户在多次访问设备后、偶尔会遇到"FAILED (失败)"。 为防止丢失重要命令、不应忽略错误0x0202。 如何处理这个"失败"?

    关于此问题、您有什么调试建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、如果存在无效的命令或数据、主机将接收 NACK、这是通信的工作方式。

    他们必须检查波形以确保信号良好且没有耦合噪声。 此外、确保主机没有发出错误的命令。

    此致

    颐和