This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:升压电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215191/tps53679-voltage-boost

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: CSD95490Q5MC

大家好、

您能在下面查询一下吗?

一位客户设计了一个电路、该电路使用 TPS53679控制器和四个 CSD95490Q5MC 来生成带有86A 电 流的0v8电压、以及另外两个 CSD95490Q5MC 用于具有40A 电流的1v2电压。

在 PI 直流压降仿真期间、他们观察到、升压电压为41.3mV 时、结果通过了0v8电压、并且电压为24.3mV 时、1V2电压通过了。  来自远负载点的感测信号与 TPS53679控制器器件的 AVSP/AVSN 引脚和 BVSP/BVSN 引脚连接。

客户希望了解使用 TPS53679控制器和 CSD95490Q5MC 器件可实现多大程度的升压。

我在数据表上找不到与此相关的信息。

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

提前感谢

此致、

马尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  
    升压电压这个词具体是什么意思? 您是指过冲? 可以发送波形吗?


    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    以下是更多信息:

    对于0v8内核电压、设置了1%的容差、该容差将变为8mV 作为允许的直流压降。 电路板布局中的直流压降大约为49.3mV、高于允许的8mV。  客户 知道、通过感测线路检查电压、如果电压低于所  需值、控制器将执行环路操作以使感测电压处于所需范围内。 在此过程中、需要提升电压、使感测电压处于所需范围内。  

    是这样吗?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    我想您说下降的原因可能是布局(布线)、如果您希望检测线上的电压读数为0.8、那么您需要将输出电压设置得更高? 对于 CSD95490、建议每相位的均方根电流为30A。  
    此致!

    瑞安