This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51052B:推荐的无线充电解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ51003, BQ51052B, BQ25171-Q1, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215591/bq51052b-recommended-wireless-charging-solutions

器件型号:BQ51052B
主题中讨论的其他器件:BQ51003、、 BQ25171-Q1BQ51013B、BQ25170

您好,

您能帮助推荐无线电池充电传输和接收解决方案、电压为5V、功率为5W;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无线电源发送器——我们不是在推进发送器方面,单位已成为 NRND。  但是、任何 Qi 发送器都可以与 Qi 接收器一起工作、有很多这类器件可以使用。

    无线电源接收器- BQ51052B、无线电源和电池充电器是可能的解决方案。  另一个选择是接收器 IC +电池充电器 IC、其散热性能更好并提供了更大的设计灵活性。 WP 接收器请参阅 BQ51013B 或 BQ51003有关电池充电器请参阅 BQ25171-Q1或 BQ25170。