This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:材料信息

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212720/tpsm82866a-material-information

器件型号:TPSM82866A

您好、我无法找到 TPSM82866AA0SRDJR 的深入材料信息。 您能告诉我线索的基本材料是什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完整材料内容可在以下位置找到: https://www.ti.com/materialcontent/home 

    您是否已经尝试过该功能?  如果有不清楚的地方或您在访问该报告时遇到问题、请告诉我。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、是的、我试过。 我收到"此器件没有可用的材料成分"的通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这个屏幕可能会让人困惑。  需要单击此处的器件型号、然后单击下一屏幕中的红色"下载电子表格"按钮。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、明白了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris。 当无法单击零件号、从而无法访问物料信息时、这意味着什么? 我将研究另一个器件(SN65MLVD206BD)

    并认为您可以 快速回答。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知道该器件的情况、或者材料内容为何为空白。  

    如果您使用该器件号发布新帖子、则应将您定向到知道或可以找到的人。

    谢谢。

    克里斯