This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:是否可以更改复位默认寄存器值?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215688/bq25180-is-it-possible-to-change-reset-default-register-values

器件型号:BQ25180

我们将 BQ25180与 LiFePo4电池配合使用、必须在每次充电器上电时更改不同的 I2C 寄存器。  例如、在发生电池欠压事件之后、寄存器会再次复位为默认值。 最成问题的是调节电压 VSET、然后将其设置为4.2V、其中 LiFePo4的充电截止值仅为3.6V。

我在数据表中找到

8.3.11软件复位
...通过 OTP 存储器加载的任何位...

我的问题是、OTP 存储器是否可以以及如何预设为客户特定的值?

谢谢。

斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    我来离线联系您。

    此致、

    安东尼·范