This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:有效端子条件下 RSOC 为99%

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213185/bq27z561-r2-rsoc-is-99-at-valid-terminal-condition

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

团队好,

客户在手机电池组中使用 BQ27Z561、Taper Current 设置为1000mA。 结果表明、在 满足有效的终端条件后、SOC 保持在99%、并且 RSOC 在充电电流下降到0mA 大约25秒之前不会变为100%。 请参阅随附的日志和 gg 文件。 您能帮助分析原因吗?

e2e.ti.com/.../NT02_5F00_7105_5F00_1000MA_5F00_8S_5F00_afterlearning20230403.gg.csv

e2e.ti.com/.../NT02_5F00_1000mA_2D00_learning_2D00_20230331.xls

此致、
HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 部分

    4.8.1.2在 CHARGE 模式下平滑至100%

    9.8有效充电终止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我们已经学习了两个部分、但还有一些问题:

    1.目前客户设置 I2C 电量监测配置[RSOCL]= 1、IT 电量监测配置[CHG_100_SMOOTH_OK]= 0。 如果他们希望将 RelativeStateOfCharge ()保持在99%、直到发生充电终止、他们是否需要 Gauging Configuration [CHG_100_SMOOTH_OK]= 1?

    2.与第9.8节"有效充电终止"相比,从先前的共享日志中,所有有效充电终止条件都已满足,但 SOC 不会更改为100%。 您能帮助 解决这一问题吗?

    3.在日志文件中,有一列 WkCompi ,值不是0在放松雕像期间,这列 意味着什么?

    此致、

    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HL、

    在实际充电终止时需要移除充电器(与检测有效充电终止不同)

    [RSOCL]:置位时、RSOC 将保持为99%、直到检测到充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    问题是、客户端发现 RSOC 从未增加到100%。 但满足所有充电终止条件。 在充电电流降至0 (日志文件中的第1031行)之前、RSOC 仍然为99%。 为什么会这样呢?

    此致,
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为一个或多个条件未满足。 另请确保在充电停止前、监测计未进入睡眠模式或退出充电状态(检查睡眠模式并退出电流阈值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik,ć

    还有两个问题:

    当它 Gauging Configuration[CHG_100_SMOOTH_OK]= 1时,RemainingCapacity ()的操作是否会平滑地收敛到 FullChargeCapacity ()?

    客户询问日志数据中的 WkCompi 意味着什么。 您能评论一下吗?

    此致、
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平滑处理将在前40秒窗口检测到充电终止后开始、目标是在第二个40秒窗口后达到100% SOC。

    WkCompI 基于没有死区的电流测量。 它仅用于睡眠模式、以确定电量监测计何时需要唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik,ć

    客户延长了充电时间、实际终止电流为850mA。 在电量监测计配置中、收尾电流设置为1000mA。 在16:35:35时、当电量监测计检测到 Avg Current<Rsoc (此时也满足其他条件)时、理论上、1000mA 应在16:36:55时为100%(在两个40s 间隔后)、
    但实际上是在16:37:47时、超过了80年代(实际上大约是132秒)。 请参阅日志文件。 您能评论一下吗?

    e2e.ti.com/.../NT02_5F00_Charge_5F00_20230410_08FFD879C65B09FF_.xls

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计不使用报告的平均电流来检查充电终止、因此无法使用报告的平均电流来精确定位实际窗口。

    电量监测计会在40s 的滚动窗口期内累积通过的电荷、一旦平均通过的电荷(!)(以 mAh 为单位)除以窗口时间(以小时为单位)、就会在该窗口期内产生平均电流(这与报告的平均电流、 这是 FIR 滤波电流测量的结果)低于阈值、这是否会触发 VCT 状态机的变化。

    TRM 并未详细说明具体的机制、将其浓缩为"我平均"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dominik,ć

    客户之前将收尾电流设置为900mA。 结果表明、由于 报告的平均电流 AvgCurr  小于900mA、因此在80±5s 后、RSOC 将变为100%。 因此、他们 质疑为什么当收尾电流设置为1000mA 时、时间间隔最长为132S。 此外、他们将 Taper Current 更改为1000mA 的原因是希望缩短充电时间(即 RSOC 从0%变为100%的时间)。 为了控制充电时间、 不能接受从 AvgCURR<收尾电流时到 RSOC 变为100%时的不确定或宽范围的时间间隔。 您对此有何评论? 另外、您能否帮助回答一些问题:

    1、考虑到充电电流在 CV 阶段逐渐降低、从报告的平均电流 AvgCurr < Taper Current 开始、通过通电荷获得的平均电路应小于收尾电流。 因此、使用报告的平均电流应该可以在很大程度上找到实际窗口。

    2、40s 是"40s 滚动窗口"的典型值吗? 有最大值吗?

     40s 窗口是滚动窗口、因此器件不会从 AvgCurr <收尾电流的时刻错过窗口、对吧?

    4、如果无法使用报告的平均电流确定实际窗口、是否有可用于查找 实际 窗口的报告值?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #2:这是可配置的私有参数。 默认值= 40s。 这最多可以设置为255s 和2s

    #3:就像我所说的,它不使用 AvgCurrent (这在 TRM 中是技术上的误导)。 它通过在窗口上累积通过的电荷来计算窗口上的平均值。 因此、您无法使用监测计中的 AvgCurrent 读数来对确切的充电终止检测时间做出任何结论。 您必须使用通过的电荷代替。 但是、报告的通过电荷以 mAh 为单位、但算法使用此测量值的256倍比例版本、并且该值无法通过命令获得。 如果该窗口的平均值降至收尾电流阈值以下、那么它将重新抑制40s 窗口。

    第4章:不是 而不是在电量监测计检测到充满电之前。

    这一行问题是针对您需要的特定功能、还是该功能只是用于评估监测计是否检测到充电终止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    #3: 我想再次确认"40s 滚动窗口"是否意味着,如果用窗口中从 t 到 t+40s 的通过电荷除以40s 得到的平均值大于锥值电流,那么下一个比较窗口是从 t+40s 到 t+80s ? 或者其他一些诸如 t+1到 t+41s 的窗口?

    如果此窗口的平均值低于锥度电流阈值,则将重新拒绝40s 窗口。

    "再抑制"是什么意思?

    这行问题是否是针对您需要的特定功能,还是仅用于评估测量仪表是否检测到充电终止?

    我们看到充电终止条件。 客户希望调整收尾电流以调整充电时间。 他们想知道在充电电流小于收尾电流后的多久后、SOC 将变为100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、排版错误。 我的意思是拒绝。 这意味着、如果窗口/窗口时间(以小时为单位)内的累积电荷超过收尾电流阈值、那么电量监测计将不会鉴定之前的40s (默认)滚动窗口。

    SOC = 100%时的实际时间取决于两个连续时间窗口的平均累积电荷/窗口时间(以小时为单位)何时降至收尾电流阈值以下。