This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930电芯电压不正确

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215458/bq76930-bq76930-cell-voltage-incorrect

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

您好  

该客户设计中采用了适用于8节串联电池的 BQ76930+BQ78350。  每个电池的实际电压大约为4150mV、但 bqStudio 上显示的值大约为4500mV。

按如下所示附上原理图:

e2e.ti.com/.../BATBoard.pdf

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    请查看我的以下评论:

    我们注意到使用的是肖特基二极管、这会导致测量误差。 您能否更改为传统二极管、看看它是否修复了问题? 这些应该是传统的二极管。 如需更多有关此封装的信息、 E2E 论坛上提供。

    2 -对于8节串联连接、我们建议将 VC9-VC8和 VC4-VC3电池短接

    3-电源引脚处必须有滤波器元件。 请参阅 随附视频。


    注: 请忽略 VC10b 及更高版本的电芯连接、因为 BQ76930仅支持最多10S。

    此致、
    何塞·库索