This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:内部 VBUS 上的 UVLO

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215484/tps25750-uvlo-on-internal-vbus

器件型号:TPS25750

您好!

数据表中提到 VBUS 不应低于4V (Vin)(7.3.2 TPS25750S)、第 7.6章"电源特性"中提到了 3.5V 至3.8V 之间的 VVBUS_UVLO

TPS25750内部 VBUS 上是否具有 UVLO?

如果 VBUS 被接至 GND、会出现什么情况?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    7.3.2部分是我们的建议操作条件、我们建议客户操作这些条件以确保获得完整的功能。 VBUS 上的内部 UVLO 将在3.5V 至3.8V 范围内触发、因此我们不建议在4V 以下运行。  

    是的、VBUS 没有将在上述情况下触发的内部 UVLO。

    如果 VBUS 短接至 GND、则电源路径将被禁用并处于 UVLO 条件下。

    此致、

    布兰登