请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好!
数据表中提到 VBUS 不应低于4V (Vin)(7.3.2 TPS25750S)、第 7.6章"电源特性"中提到了 3.5V 至3.8V 之间的 VVBUS_UVLO
TPS25750内部 VBUS 上是否具有 UVLO?
如果 VBUS 被接至 GND、会出现什么情况?
谢谢、此致、
安布罗维斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.