This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:从主机微控制器对校准值进行编程

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213849/bq35100-programming-calibration-value-from-host-micro

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400

在我们的设计中、我们需要能够:

-编程黄金映像

-程序校准数据

主机微控制器(非 TI)进行 bq35100器件的编程。  因此、我们需要知道不使用 EV2300/EV2400或 TI 软件包来配置 bq35100是否可行。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graziano:

    可以在没有 EV2300/EV2400的情况下配置 bq35100。 只需从 MCU 发送相应的 I2C 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 Shirish 为例,这是对 Chem_ID 进行编程的命令?

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graziano:

    化学 ID 包含专有 信息、您不能直接使用 MCU 对化学 ID 进行编程、您至少需要一个 EV2400来生成具有电池所需化学 ID 的黄金映像、 此时、您可以使用主机 MCU 对一切进行编程。

    这还取决于您在何种模式下操作电量监测计、对于 EOS 和 ACC 模式、您不需要化学 ID、只有在 SOH 模式下才需要化学 ID。 EOS 您有时可以使用化学 ID、但应逐个评估 SOH 精度。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keller、

      实际上、我们将使用 EOS 模式、但对 Chem_ID 进行编程只是一个示例。  

      我们的目标是能够通过主机微控制器在生产过程中或直接在现场对微控制器进行编程、因为在现场、在电池供电设备中、不太可能管理 TI 工具链。  我的意思是闪存新的 FW、或者在情况下刷新的"黄金映像"。

      再次感谢您的回答。