This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:更换电池

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215079/bq40z80-change-of-battery

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好!

我有一个系统、用 BQ40Z80作为电池监控芯片。 系统需要由用户定期更换电池。 相关电池 为锂聚合物电池。 我可以 通过板载 MC 与 BQ 进行通信。
现在、考虑随附的以下注释、我想知道这是否可行、因为您需要 在更换电池时对 BQ40Z80进行回流焊、对吗? 是否有任何权变措施可以解决此限制?
如果没有、您是否提供具有该功能的电池管理芯片?

是否有可能一旦 非常降级的电池与新电池交换、 BQ40Z80就会报告充电状态良好、直到达到某个值(例如30%)、然后立即变为0? 这是我观察到的一些现象,没有结论是什么根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikola、

    如果您有更换电池或需要更改配置、则始终需要上传新映像、它可以是 SREC 或闪存流文件、这是最好的方法。

    否则、如果您使用基于 ROM 的监测计(只有1节设计、没有多节电池)、如果它与使用的两个电池匹配良好、并且主机配置监测所需的特定寄存器、则可以使用相同的化学 ID。

    如果不上传新电池的黄金映像、则无法将降级的电池替换为电量监测计、如果不更新闪存以匹配连接的新电池、则将出现严重错误。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。 因此,只是再次确认,即使电池来自同一批次,理想情况下完全相同,一旦健康降级一个,它不能替换新的一个没有回流? 它是4节电池。

    我已经看到了一些意见、但让我再次问、对于不通过 bqStudio 实现的刷写方法、您是否提供任何官方支持、以便我将其包含在 MCU 固件中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikola、

    没错、Impedance Track 会不断更新电芯的阻抗、老化的电芯没有相同的阻抗或 Qmax、 如果您不将数据闪存更新为用于新插入的电池的原始黄金映像、这将导致 SOC 和所有其他监测参数出现巨大错误。

    是的、它链接在产品页面和 BQ40Z80常见问题解答主页上。 它是名为"电量监测计通信"的应用手册、

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    此致、

    怀亚特·凯勒