主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好!
我有一个系统、用 BQ40Z80作为电池监控芯片。 系统需要由用户定期更换电池。 相关电池 为锂聚合物电池。 我可以 通过板载 MC 与 BQ 进行通信。
现在、考虑随附的以下注释、我想知道这是否可行、因为您需要 在更换电池时对 BQ40Z80进行回流焊、对吗? 是否有任何权变措施可以解决此限制?
如果没有、您是否提供具有该功能的电池管理芯片?

是否有可能一旦 非常降级的电池与新电池交换、 BQ40Z80就会报告充电状态良好、直到达到某个值(例如30%)、然后立即变为0? 这是我观察到的一些现象,没有结论是什么根本原因。