This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:有效时间

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214992/tps62870-q1-effective-time

器件型号:TPS62870-Q1

大家好、

我计划在上电时 EN =低电平时更改 VSET 和 SSCEN 寄存器。

在我向寄存器发送写命令后、启用寄存器设置需要多长时间?

我想它将是单微秒。 请告知我是否需要一些延迟来反映更改、从而等待 EN =高电平。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:  

    感谢您的咨询。  

    您可以详细说明您的问题。 您是指设置寄存器和使其生效之间的时间间隔是多少?  

    此外、由于 EN =低电平、值得一提的是、直流/直流转换器不工作、但您仍可对器件寄存器进行读取和写入。  

    请参阅数据表中的第9.3.4节

     
     

    此致、  
    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rameen-San:

    可以。 我想知道寄存器设置和生效之间的间隔时间。

    我认为这不会花费大于1ms 的时间、但我想知道在启用转换器之前是否需要插入一个等待时间。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:  

    请在下面的中找到启用延迟时间、如数据表中的表8-5所示。 如下所示、最大启用延迟时间为500us。  



    对于其他 I2C 接口时序特性、我建议参考 数据表中的表8-6。

    谢谢你。  

    此致、  
    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rameen-San:

    我想知道寄存器设置和生效之间的间隔时间、而不是使能延迟时间。  

    设置寄存器后是否可以立即启用器件?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:  

    SSCEN 可以动态开启和关闭、没有任何延迟。

    但是、VSET 的情况不同。
    在软启动期间、 不允许 通过 I2C 更改软启动时间(SSTIME)、输出电压范围(VRANGE)或电压设置(VSET)。 在~引脚处于低电平时设置新输出电压后,应等待 Δ t 5µs,以确保取代新设定值。

    谢谢你。

    此致、  

    拉米恩