This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100搭配 BQ77905用于电量监测计和电池保护:该解决方案是否适用于2x6S 锂聚合物电池组?

Guru**** 2524930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ34Z100, TIDA-01093, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214844/bq34z100-bq34z100-with-bq77905-for-fuel-gauge-and-battery-protection-is-it-a-suitable-solution-for-a-2x6s-li-po-battery-pack

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ77905TIDA-01093ISO1541

大家好!

我们使用 BQ77905器件来保护我们由2组6节串联电池组成的锂聚合物电池组。

我们希望加入一个电量监测计来告知用户剩余的电量。 不过、我们注意到 BQ77905具有低侧 FET 驱动器、而在 BQ34Z100应用中、FET 位于高侧。

您是否认为可以使用低侧 FET 并使 SRN 引脚与 PACK-断开连接?



另一个问题是、我们的微控制器使用 PACK+/-作为其电源。 如果我们要访问 I2C 通信、则需要接地参考。 流过 FET 和 Rsense 的电流峰值为50A。 对于如何将两者连接在一起、您是否有简单的解决方案?

您认为此解决方案还有任何其他问题吗? (BQ34Z100+BQ77905)  

如果您知道任何其他可以为2x6S 串联电池和电量监测计提供保护的解决方案、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      只要在 FET 关断时 bq34z100可以获得电源、就可以将 SRN 与 PACK-断开。

      问题是、当 FET 关断且 PACK-与 bq34z100的 VSS 断开连接时、由于监测计和 MCU 之间的 SDA 和 SCLK 上的电压太高而无法保持安全、因为 MCU 的 GND 悬空、 I2C MCU 侧的电压上拉至 PACK+。

      我建议使用隔离式 I2C 接口器件、有关详细信息、请参阅 TIDA-01093

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将添加一个 ISO1541 双向 I2C 隔离器。