主题中讨论的其他器件:BQ77905、 TIDA-01093、 ISO1541
大家好!
我们使用 BQ77905器件来保护我们由2组6节串联电池组成的锂聚合物电池组。
我们希望加入一个电量监测计来告知用户剩余的电量。 不过、我们注意到 BQ77905具有低侧 FET 驱动器、而在 BQ34Z100应用中、FET 位于高侧。

您是否认为可以使用低侧 FET 并使 SRN 引脚与 PACK-断开连接?

另一个问题是、我们的微控制器使用 PACK+/-作为其电源。 如果我们要访问 I2C 通信、则需要接地参考。 流过 FET 和 Rsense 的电流峰值为50A。 对于如何将两者连接在一起、您是否有简单的解决方案?
您认为此解决方案还有任何其他问题吗? (BQ34Z100+BQ77905)
如果您知道任何其他可以为2x6S 串联电池和电量监测计提供保护的解决方案、请告诉我。
谢谢!