请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542EVM 大家好、我们的团队:
客户告知在机器上待了3天之后、电池的 SOC 精度很差:
整个机器1000mA 的理论静态消耗量为1mA、站立3天后的理论消耗量为72mA;电池容量为45g、理论 SOC 应减少约7%
但在实际测试中、SOC 缩小范围约为5%到20%、这太大了。 您有什么优化建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们的团队:
客户告知在机器上待了3天之后、电池的 SOC 精度很差:
整个机器1000mA 的理论静态消耗量为1mA、站立3天后的理论消耗量为72mA;电池容量为45g、理论 SOC 应减少约7%
但在实际测试中、SOC 缩小范围约为5%到20%、这太大了。 您有什么优化建议吗?