This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:器件待机期间 SOC 精度较差

Guru**** 2747035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215095/bq27542evm-poor-soc-accuracy-during-device-standby

器件型号:BQ27542EVM

大家好、我们的团队:

客户告知在机器上待了3天之后、电池的 SOC 精度很差:
整个机器1000mA 的理论静态消耗量为1mA、站立3天后的理论消耗量为72mA;电池容量为45g、理论 SOC 应减少约7%
但在实际测试中、SOC 缩小范围约为5%到20%、这太大了。 您有什么优化建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    实际 SOC 是否也在下降?还是仅测量仪表报告的 SOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    实际 SOC 下降约7%、而 GG 报告的 SOC 下降为5%到20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    电池可能也会自放电、因此某些电池的 SOC 可能较低。 您可以比较不同电池组(静态时)的电压、并查看电压是否遵循报告的 SOC。