This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:将 LM74800 IC C 更改为高于上限的缓解

Guru**** 2572255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CD, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211462/lm74800evm-cd-lm74800-ic-c-to-a-over-limit-mitigation

器件型号:LM74800EVM-CD
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

您好!

目前正在使用 LM74800设计(使用 CD EVM)、并且在某种情况下、LM74800 C 到某个电压大于绝对最大电平(>85V)。  

您是否认为添加一个电阻器和齐纳二极管来钳制电压有助于保护 IC、同时让电路正常工作?

连接到 VIN NFET 源的电阻器 引脚1连接器、引脚2连接到 IC A 引脚和齐纳阳极

齐纳阴极连接到 IC 阴极和 MOSFET 共漏极

这是否会影响钳位期间的 IC 运行? 钳位将是连续的、除非 MOSFET 共漏极处的电压或输入端(MOSFET 源极)的电压被移除。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Cheang Lau:

    您能否详细说明一下 系统中的 C 到 A 电压可能超过85V 的测试条件。 另外、请分享您的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    在 LM74800evm-CD 的共漏极上连接了另一个理想二极管(LM74700)

    对于两个输入、我的输入将为最大48V、如果任何输入反向连接、则反向输入 MOSFET 的电压为96V。 因此、IC 的 A 和 C 也将具有96V 的电压差。

    此致、

    魏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    这是高级实现。 LM74800的 C 到 A 的电压将是96V。 如果我们交换输入、LM74700也会发生同样的情况。  

    添加齐纳二极管和电阻器来钳制 A 和 C 之间的电压、这是否有助于解决不影响 IC 功能的问题? 与齐纳二极管串联的最大允许电阻值是多少、以更大限度地减少电阻器和齐纳二极管的损耗、减小尺寸和降低成本?

    谢谢。

    此致、

    魏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    如果您要将 C 上的电压钳制到 A、则必须使用双向齐纳二极管、如下所示。 如果您使用单向齐纳二极管、该二极管将在输入电压<输出电压时正向偏置、并将反向电流从输出电压传导到输入电压。  

    所选的电阻应尽可能低、以避免 VSD (REV)阈值发生变化、但也应能够限制流过齐纳二极管的电流、以便齐纳二极管上的钳位电压在 IC 的绝对最大值 C 与额定值之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的回复。  

    下面的连接怎么样? 请注意、 电源输入将仅连接到阳极、IC 引脚的其余部分将连接阴极(VS、CAP/VCAP 至电容器等) 直接或间接

    相信阳极引脚在正电压输入期间具有有意义的运行。 但我在下面有一个问题

    1.输入电源按相反顺序连接时、阳极引脚是否能够进行有意义的操作?  

    2.在这种情况下、阳极输入阻抗是多少(阳极输入电压为-48V)?  

    3、串联电阻值可能在4K 到10k 欧姆左右的范围内、根据所选的齐纳二极管额定功率、您认为该值适合 IC 阳极到 MOSFET 源极引脚的连接吗?

    谢谢。

    此致、

    魏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    请注意、

    • IC 内部电路由 VS 引脚供电。  
    • VS、C 引脚连接到 FET 的共漏极点。
    • VCAP 未 连接到共漏极点或 C 引脚。  

    当阳极引脚电压变为负值时、DGATE 被拉低(二极管 FET 关断)、IC 的内部电路受到 IC 反向电压保护块的保护。  

    流入 A 或 C 引脚的电流最大值约为30uA。 因此、电阻上产生的电压(假设使用10千欧)将为30uA x  10千欧= 300mV。 此电压会使 V (AC_REG)和 V (AC_REV)参数漂移300mV、这是过多的、不可接受。 让我看看当 A 和 C 为正时流入 C 引脚的确切电流是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的答复。

     当两者都具有正电压时、想跟进 A 和 C 引脚?

    双向齐纳二极管的使用成本高昂、会使用肖特基二极管来阻止齐纳二极管正向偏置。

     更新后的估计显示可使用的最低电阻为2k 欧姆。 该值是原始估算值的1/5。 您认为2k 欧姆电阻是可以接受的吗?

    谢谢。

    魏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    C 引脚漏电流是针对 A 为负而 C 为正的情况定义的。 我正在与我们的团队核实当 A 和 C 都是正面的时、预期行为是什么 ?

    如果 我们知道正常工作条件 (A 和 C 正极)下进入 C 引脚的漏电流、我们将能够更好地进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我已与内部团队核实-我们尚未确定 A 和 C 为正时流入 C 引脚的泄漏电流的特性、但该电流应远低于下表中指定的值。 我建议您 使用  2k 欧姆和齐纳二极管测试 LM7480-Q1电路、并使用 V (AC_REG)和 V (AC_REV)参数验证 IC 的性能-在较低负载电流下反向电流阻断和正向调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的更新。  

    您有什么设计建议可以在输入正确连接的情况下绕过串联电阻器(明显小于二极管压降)、并且在其中一个输入反向连接的情况下、电阻器能够限制齐纳电流吗?

    谢谢。

    此致、

    魏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您可以考虑在"A"引脚侧的电阻器上使用小型逻辑 PFET、其栅极连接到 GND、如下所示。  

    当输入极性正确连接时,PFET 将接通电阻器。 当输入以反极性连接时、PFET 将断开、电阻器将生效。  

    您可能必须在 PFET 栅极上添加齐纳二极管、以保护其 Vgs 额定值。