This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:如何获得 IC 的最大输出电流2.1A

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61033, LMR62421, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204355/lmr62421-how-to-get-2-1-amp-maximum-output-current-of-the-ic

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件:TPS61033、、 TPS61022、TPS61288

我想知道, IC 声称它可以提供高达2.1安的电流,任何人可以告诉我输入和输出这?

我的第二个问题是 、我要使用5000mAh 3.7V 锂离子电池、我想要5V 的输出、我可以从 IC 中获取的最大电流是多少? 电感器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

     2.1A 是开关电流限值、也是最大峰值电感器电流 ILpk。 您可以参考数据表中的公式(6)和(7)了解 ILpk 和输入/输出电流之间的关系。

      

    作为您的第二个问题、假设对锂离子电池没有限制、 使用最小2.2uH 的电感器时、最大电流约为1A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用了1uH 4安培电感器和40V 3安培二极管、并获得1安培5V 输出我是否仍然需要将电感器更改为2.2uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    我刚刚根据40%电感器电流纹波的正常规则计算了最小电感。 是1.4 μ H、所以我推荐2.2 μ H。 如果可以接受60%的更大电感纹波、则可以保留1uH 电感。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

    实际上、  我想要5V-2A 连续电流、这就是我选择该 IC 的原因。您能不能推荐另一款可提升 锂离子电池3.7V -5000MAH 性能的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能为3.7V-4.2伏输入和5V -2A 输出推荐一些其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    我推荐使用 TPS61033器件。 虽然它现在已预发布、但将在一个月内很快正式发布。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您还可以告诉我、对于5V 1安培输出、3V 时的输入电流将是多少? 用于 LMR62421

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    在您提供的条件(1uH 电感)下、平均输入电流约为2A、峰值开关电流约为2.57A、已经超出了保证的最小开关电流。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说、它超过了保证的最小开关电流、这表明我以错误的方式使用了此 IC、 请告诉我、为了在输入电压为3V 时平稳地运行5V、1安培、我必须做的更改、 最低的锂电池、高达4.2V

    另请告诉我5V *1amp=5瓦(输出功率)  

    那么、输入电流在3V 下如何为2安、它将变成6瓦  

    我们知道输出必须等于输入  

    那么、您是如何计算输入电流

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILpk = IIN +ΔIL μ A

    ILpk = IOUT / D'+ΔIL μ A

    请解释一下该公式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    如果所需的峰值电流超出所选器件的规格、则必须选择开关电流更高的其他器件。   

    以下是一款在线工具、将根据您的输入 Vin、Vout 和 Iout 提供选项。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    如果升压器件的效率为100%、则正确的 输出 功率=输入功率。 所有实际的 IC 器件都将有功率损耗。 在上面的计算中、我使用了83%的粗略效率。 这意味着、输入功率*效率=输出功率。

    在升压应用中、电感器电流不是恒定的。 此电流在低侧 MOS 导通期间增大、在每个周期中在关断期间减小。 因此、电感峰值电流=平均输入电流(也等于平均电感器电流)+ ΔIL μ A (半个峰峰值纹波)。

    用于升压、 如果忽略效率 , VOUT = VIN/ D'。 从 VIN*IIN = IIN*IOUT,您可以得到 VOUT = IOUT / D'。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我什么瓦 IC 是 lmr62421吗? 是5瓦解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

     LMR62421的最大输出功率可以大于5瓦、但并不意味着它可以覆盖所有 5瓦的应用。 它在很大程度上取决于输入电压、输出电压和输出电流。

    在您的3V 至5V 1A 输出应用中、 TPS61022或 TPS61033是否适合您?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、tps61022和 tps61033非常完美、但目前不可用、我将如何测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    我明白了。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,关于 TPS61288在3V 输入和5V 输出可以从这个设备获得多少电流.

    请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    最大输出将大于5A。 下面是供您参考的计算方法。

    您会考虑 TPS61033吗? 它应该是一个更好的选择。

    此致