This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:在设计中使用 LMR62014XMF/NOPB 作为升压转换器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214697/lmr62014-using-lmr62014xmf-nopb-as-a-boost-converter-in-design

器件型号:LMR62014

您好、专家!

我们的客户在 其设计中使用 LMR62014XMF/NOPB 作为升压转换器、他的要求是:

VIN=5V、VOUT =12V;Iout=0.5A;

在 数据表中、该转换器完全满足要求、甚至显示了要遵循的参考设计、该设计与他的需求完全匹配、但一旦他尝试将该设计放入 Webench 仿真器中、屏幕中便会显示 0.5A 不可使用、并且 限值为0.12A 这很奇怪。

因此他不明白应该跟随哪个电流、如果在12V 电压下、则输出电流为0.5A。

他的 问题是、他需要确保此转换器的负载电流为500mA 或更高、因为这是他需要的负载。

请提供帮助建议。 提前感谢您的参与。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我明天会检查一下、然后向您提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    假设是5V 至12V 应用、使用10uH 电感器、工作频率为1.6Mhz。  

    电流纹波为0.18A。 只要峰值电流限值为1.4A、平均电感(或输入电流)为1.31A。

     输入电流为1.31A 且效率为80%时、最大输出电流为0.436A。

    这就是将输出设置为0.5A 时会出现误差的原因。

    此致