This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:LMR62421的 PWM 信号存在问题

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213225/lmr62421-problems-with-the-pwm-signal-of-the-lmr62421

器件型号:LMR62421

大家好!
我有一个使用 LMR62421作为电源的电路、我向您展示了设计:

VBAT1是电池的电压、7V 应该出现在输出上、但 VIN 出现在 VOUT 上、这就好像电路不工作、我更换了 LMR62421、我正在使用示波器来查看 SW 引脚的 PWM 信号。 但它不存在无信号、我只能看到同样出现在 SW 上的 VIN 电压、可能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    VBAT1的电压是多少? 还请测量并提供 EN 引脚上的电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    VBAT1上的电压是4.1V、VIN 上的电压是4.1V、正如预期的那样、但我不明白 EN 引脚上的电压为什么是2.1V、所以我认为电阻器 R53上的电压应该是2V、 但当我测量电阻器 R53上的电压(介于 EN 和 VBAT1之间)时、电压为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我记得您更换过 LMR62421的芯片、也出现了同样的问题。 您能否也尝试替换 R53?

    另一个尝试是移除 R53并将 EN 连接到 VBAT、然后测量 Vout。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    好的、当我在实验中时我将执行该操作、我将告诉您结果。

    此致。

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    谢谢你。 得到结果后、让我们再次检查一下。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    一切都保持不变、现在 EN 引脚上已经存在4.1V、但 Vout 仍等于 Vin、SW 引脚上没有 PWM 信号。

    是否存在故障部件? 为什么如果 EN 引脚为高电平且 Vin 处于建立的范围内、它不在 SW 引脚上生成 PWM 信号?

    此致、

    Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请帮助您清晰地照片此器件的顶部表面。 我想检查顶部的标记、并确认它是真实的 TI 器件。

    正如您附加的图片、输出电压处是否没有负载?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,@Lei Zhon,我从 Mouser 购买了我要使用的设备,因此我对它的起源充满信心。 然而,我仍然发送给你最好的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,@Lei Zhon,我从 Mouser 购买了我要使用的设备,因此我对它的起源充满信心。 然而,我仍然发送给你最好的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以采取。 我认为电路元件的布置确实很重要。

    前一个图像是 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将提供一张简化图、其中包含整个电源电路中最重要的元件。

    此致、

    Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    在先前的设置中、SW1是否处于开路状态? 如果没有、请尝试一下。 目的是生成空载。

    至于顶部标记、与我手头的样片相比、我确实看到了一些差异。 请见下方。 第一张图片是从新鲜样本中拍摄的。 第二个是在~1分钟400°C 气流后从器件中获取的值。

    在左上角、我看到有裸露的铜。 设备是否损坏?

    您是否可以拆除装置并拍摄底部标记的照片? 很抱歉、我刚刚意识到这个器件的批次追踪代码位于底部。

    我已将您的照片发送给我们的质量团队进行检查。 我收到反馈后会立即通知您。

    尊重

    雷