This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, MC33063A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213618/tps61288-tps61288-design

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: MC33063A-Q1

您好、以下问题需要帮助:

1. TPS61288L 与 TPS61288有何区别?

2.我们有一个 LCD 背光电源项目 Vin 是电池(8V~15V)、Vout 连接到背光驱动电路。 背光标准 参数 为12V 1A。 当电池处于低端(8V~12VI)时、升压器将升至12V。 我最初的想法是、当电池处于高端(12V~15V)时、电池电压会直接进入 Vout。 但我看到 TPS61288内部在 SW 引脚和 VOUT 引脚之间连接了一个额外的 MOSFET (TPS61288产品说明书第1页)。 当 Vin 大于 Vout 设置12V 时、Vout 电压是多少?

3.背光驱动器在其输入端具有5A 的浪涌电流,即在 TPS61288输出端具有5A 的浪涌电流。 我已将 TPS61288最大输出电流设置为3A、请教我如何处理5A 浪涌电流、出于成本考虑、我不想将 TPS61288电流设置更改为5A。

谢谢。

此致。

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹海昌

    感谢您与我们联系。

    对于问题、

    1. TPS61288和 TPS61288L 有不同的生产工艺、TPS61288L 是为了改善热性能、但是它们是相同的封装。

    2.当 Vin 大于目标值时开关停止开关、内部体二极管导通流过电流。

     如果 Vin 接近 12V、当您添加负载时、输出纹波将变得非常大。

    情况如下:

    当 Vout 高于12V 时、开关停止、电流流过二极管、  

    然后电压降至12V 以下、开关开始接通。 由于最短导通时间限制、输出电压将 快速上升。

    当输出电压高于12V 时、开关再次停止。

    此过程继续进行、我们 将看到较大的输出电压纹波。

    因此、建议在重负载下输入电压接近12V 时关闭该器件。 否则、请 估算大输出纹波。

    当输入电压远远高于12V 时、例如15V、即使流过二极管的电流也不会降至12V 以下。

     Vin 和 Vout 之间的压降将约为0.7V。

    3. 设备的最大输出电流与其输入输出电压有关。

    TPS61288的电流为15A、输入电压为8V、输出电压为12V 5A、峰值电流约为10A、就足以应对浪涌。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,嗨,Fergus:

    感谢您的帮助和快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的帮助和快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我订购 TPS61288样片、它太小了。 我无法使用试验电路板构建原型以进行验证。 我更喜欢 SOIC 或小间距 SOC (我可以将导线焊接到引脚并使用铜箔进行散热)。 我在 TI 网站中搜索、只能找到 MC33063A-Q1采用 SOIC8封装的情况。 您能否教我如何搜索 SOC 类别中的芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    在网上、 升压稳压器产品选择| TI.com

    您可以使用滤波器来选择所有 SOC、如封装、SOIC、SOP、SOT23等。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢