This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:输出电流不稳定

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214400/tps62162-unstable-output-current

器件型号:TPS62162

大家好!
我目前正在执行一个项目、以创建采用 esp32的 PCB。
除了这个问题,我把一切都焊接好,所有的轨道都很好,我把直流降下来(tps62162),但没有任何帮助。
如果我为 PCB 提供6V 电压、则 PCB 可以正常工作、esp32启动。
如果我为 PCB 提供大于6V 的电压、则 esp42不会启动、并且终端电压小于3V。
我多次更换 ESP、一次减小直流。
当我以 BYPASS 连接开发 esp32时、它也不起作用。
没有示波器、我在 PCB 的2个引脚上插入了一个3.2V 的白色 LED 来看到(是的、看起来很愚蠢)、LED 闪烁、就像 TPS62162无限启动一样。 因此、我认为输出电压不稳定、电压表未检测到它。
现在,我知道问题,我试图寻找它可以从哪里来... 但我仍然找不到。。。
有关稳压器连接、请参阅下图。

我使用  具有 L2的 VLCF4020T-2R2N1R7电感器

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你认为问题可能来自 PCB 这里是它的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    ESP32/42有什么含义?

    原理图看起来很好。

    看起来该器件以某种方式进入断续模式。 我想有两个可能的原因。

    最好 使用示波器来测试 Vin/EN、SW 和 VOS 的波形。

    1. 负载电流随着 Vin 增大而增大、器件达到电流限制性能。 请尝试断开负载并重试。

    2.由于外部组件/布局不良,环路极不稳定。  如果可能、请通过电子邮件(athos-zhao@ti.com)向我发送布局文件。 或至少捕获 VOS、AGND 跟踪的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿索斯,第32章就是 这样 。

    esp32的最大电流小于1A。 
    我把所有的文件都发送给你。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guilaume:

    这种情况下的布局布线确实很差、这可能会导致环路不稳定。

    请遵循数据表的布局指南。

    1.应有 Vin、PGND、SW、VOUT 的多边形、而不仅仅是走线连接。 尤其是 PGND、您可以看到 PGND 网络使用细线在电路板上混乱不堪。

    2.输入电容应直接连接到 Vin 引脚而不是 EN 引脚。

    VOS 是一个敏感节点、应 以最短的方式连接到输出电容器处的 VOUT。 由于它包含有关输出电压的信息、因此应尽可能靠近实际输出电压(在输出电容器处)连接。 您既不应在 VOS 引脚上连接多个 VOUT 点、也不应通过 VOS 布置电源布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、
    感谢您的帮助,我不认为它是如此重要!
    我重新制作 PCB、由于 PCB 的尺寸限制、因此很难。
    我有一个问题,它是可能通过下 L1像这样的 Vos 吗?  
    如果需要、我会给你们发送一封电子邮件、整个 PCB 都发送了。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guilaume:

    我们不建议这样做、因为 VOS 是敏感节点、不应在 SW 等高 dv/dt 信号附近被跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Athos!