This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430电感器的波形不正确、如何对其进行优化

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215070/tps5430-tps5430-the-waveform-of-the-inductor-is-incorrect-how-to-optimize-it

器件型号:TPS5430

非正常波形

正常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

      第一张图片中的 SW 显示了器件在 DCM 下工作。

    1.第一张图片中的 Iout 是多少?您能否分享原理图和工作条件?

      ΔI 您可以提高电感值来降低 Δ I 以在 CCM 下工作。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为 LDO3.3V 提供5V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

     原理图看起来很好、我计算得出 ΔI =0.58A、这对于3A Iout 来说已经足够了。

    由于器件在轻负载条件下以 DCM 运行、因此第一张图片属于正常情况。

    谢谢  

    科林