This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:使用 LM51551-Q1进行设计(输入电压:24V /输出电压:16~26V)

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213314/lm51551-q1-design-using-lm51551-q1-vin-24v-vout-16-26v

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP30676

尊敬的先生:

我想使用 SEPIC 拓扑实现以下几点。

-输入电压:24V

-输出电压:16V~26V (可变)

-输出电流:1.3A

我需要使用 LM51551QDSSRQ1和 TPL0401V-10进行设计、如下面的原理图所示。

(请参阅 TI 的 PMP30676。)

请确认此设计概念没有问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,seungpum,

    将输出电压从较高的值更改为较低的值时。 您将需要通过负载对输出电容器进行放电、此外、我建议与电位计并联一个电阻器、以确保即使在电容值变化时出现开路或短路、 应该有一个闭环、以确保不会损坏任何器件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Briditte,

    感谢您的回答  

    我要将一个放电电阻器连接到输出端、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,seungpum,

    需要说明的是:我建议使用电阻分压器来设置安全电压、并使用电位器来更改电压、而不是让电位器真正设置电压。 每当电位器从一个值变为另一个值时、可能无法准确定义电位器在这种变化期间具有的值。

    此致、
    布里吉特