This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS65218:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211151/boostxl-tps65218-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:BOOSTXL-TPS65218

您好

请确认此 SKU 是否已通过 CE 认证/CE 标记? 如果是、请您能否提供 CE/EU 符合性声明?
如果商品也带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

T 上没有这些声明。 I 网站、   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我可以确认该板已标记为 CE、但我必须使用符合性声明返回给您。 给我3个工作日、因为跟踪这些文档可能需要一些时间。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James 您好!

    好的、我等待收到您的回复。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    没问题、将尽快更新。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    查看可用文档后、我无法找到 BOOSTXL-TPS65218的 DOC。

    由于该部件是在一段时间之前发布的、因此您可能需要联系营销团队并提供业务理由、以便发起更深入的搜索。

    如果这对于您的项目至关重要、我可以向您发送联系信息。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    当然,我会解释-请求是因为法律义务对制造商(你/ T . I)和进口商(美国/贸泽美国):

    当制造商将 CE 标志应用于其产品时、他们有义务起草 CE/EU 符合性声明、并对其要求 CE 的产品的 CE 符合性承担全部责任。
    所有 CE 指令中都明确了此义务、例如 RoHS 指令2011/65/EU 中包括:

    制造商还必须确保 CE/EU 符合性声明 是最新的、并从上次销售开始保存10年。  要访问 RoHS 指令 、   请单击此处-请参阅第7条、制造商应承担的义务、c 和 d 点。

    Mouser USA 是德州仪器的分销商、也是将产品销售到欧盟的进口商。

    进口商对制造商负有类似的义务、即他们必须对所有带有 CE 标志的产品存档 CE/EU 符合性声明、并将这些 CE/EU 符合性声明自上次销售起保存10年。

    没有 CE/EU 符合性声明即违反了德州仪器(TI)制造商和我们美国 Mouser 的合规性。  

    我们最近确定该产品(在我们的产品系列中活跃)为 CE、并且我们的记录中没有 EU 符合性声明、因此请求您提供支持。

    我相信以上内容足以作为解释、但您也可以在欧盟蓝指南中找到有关 CE 标志产品制造商的 CE 合规要求和义务的更多信息-访问 此处

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    似乎有一个请求门户我可以用来找到 DOC、所以我将尝试下一个途径。 如果该请求仍在3个工作日内得到满足、我将向您提供这方面的最新信息、但根据其他一些请求判断、我可能会在那时之前分享更新信息。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    好的、我等待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    似乎请求仍在处理中、但当我看到我打开的 TT 的进度时、我会向您更新。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我收到了对我的文档请求的回复、我可以向您发送欧盟符合性声明。 请接受我发送给您的朋友请求。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    为什么我需要接受朋友要求您提供 EU 符合性声明的申请?

    对于这些类型的请求、您的同事会将文档的 Web 链接发送给我、或通过电子邮件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    产品页面上的 Web 链接仍然需要添加、应该会在我今天请求添加后的2个工作日内出现。 我现在也可以通过电子邮件发送给您。 朋友请求只允许我通过直接消息发送给您。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    非常感谢、受到很好的欢迎。 现在关闭该查询。 再次感谢您的帮助。

    此致、

    克里斯