This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:看门狗计时器 IC 搜索(监控 SCLK I2C)

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215199/tps35-q1-watch-dog-timer-ic-search-monitor-sclk-i2c

器件型号:TPS35-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS35

大家好、

我正在搜索一个可以监视 I2C SCLK 是否正常的看门狗计时器。 但我们需要可调节的 time_out 和延迟时间。  

VDD 监控器功能是可选的。 您能否帮助我们检查一下是否有合适的解决方案?

此外、如果有解决方案需要两个条件来实现复位恢复、一个是信号恢复、另一个是用户手动将引脚拉高、效果要好得多。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    遗憾的是、我们没有任何提供可调超时、延迟时间和锁存功能的器件。 但是、TPS35应该为您提供可调的超时和延迟时间。  

    希望这对您有所帮助。

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    请帮助提供以下其他详细信息。

    看门狗监控 SCL 时钟所需的超时时间值

    错误生效所需的延迟时间

    3.我们能否得到以下条件下看门狗行为的预期时序图

    a.当 I2C 时钟由看门狗器件切换和监控时

    b.由看门狗器件监控的 SCL 线路且 SCL 停止切换

    c.可以使错误状态无效的外部信号。

    这些详细信息将帮助我们为您最终确定解决方案。

    谢谢。此致、

    施里德哈尔