This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:选择具有高电流(70A)的 RSNS 使用案例(需要放大器?)

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214645/lm5069-selecting-rsns-with-high-current-70a-use-case-needs-amplifier

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM5066

您好、TI 团队、

我们将 LM5069用作通常插入电池的电子电源板热插拔解决方案的一部分。  在70A 时、RSNS 值低于1毫欧、我想这会带来电流限制的精度问题。 我见过其他文章提到~45A、我想会遇到同样的问题。

在(本例中)低阈值 电压要求下、您能否确认此解决方案会出现问题? 对于如何使用 LM5069处理此类电流、您有什么建议吗?

谢谢。

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来的问题是、我们还有一个此 IC 的用例、电流为23.5A。 我预计2.5m Ω 对分流器没有影响、但设计 Excel 计算器将2m Ω 作为有效感应电阻的最大建议值。 为什么会这样呢?

    从我可以看到的结果来看、数据表没有提及给定定义电流的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    欢迎使用 E2E  

    我会深入了解它、明天再回来  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    服务器、汽车电池应用中使用的100uΩ Ω 级的精确分流电阻器。 因此、我不认为它是一个问题。

    LM5069面临的挑战是电流限制阈值较高、这会在分流器中导致大功率耗散。 对于阈值为55mV 的70A、分流器必须处理3.85W (=70A*55mV)的功率损耗。 您可以使用限流阈值 为26mV 的 LM5066。

    设计计算器使用较低的 VCL 阈值计算分流电阻器。 Rsns = 48.5mV/23.5A 2m Ω

    此致  

    勒凯什