This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069的 dv/dt 浪涌控制

Guru**** 2766035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215283/lm5069-the-dv-dt-inrush-control-for-lm5069

器件型号:LM5069

您好!

我们将 LM5069用于 热插拔电路、我们想知道 下面红色 帧的详细计算公式(电容、二极管、晶体管、电阻)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您与我们联系

    栅极电势将比 Vin 电压高12.6V。 因此、Cdv/dt 的额定电压应>(Vin+12.6V)电容值由您要控制的浪涌电流大小决定。 请为此使用设计计算器。

    D2:  

    反向电压额定值应> (Vin+12.6V)  

    平均电流支持应> 22uA。 您可以选择任何100mA 类型的二极管、例如 1N4148W-7-F

    问题2:

    额定电压应> (Vin+12.6V)  

    电流额定值应在几个100mA 的范围内(当然支持500mA)、以便对 CDV/dt 电容器进行放电。

    此致、

    勒凯什