请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478 您好、
如果客户使用 LM3478、FA 管脚通过电阻上拉至12V、但 LM3478仍然可以正常工作。 这一应用是否可行? 会存在哪些风险? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.