This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:TPS62873Y1-Q1默认启动电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215059/tps62873-q1-tps62873y1-q1-default-start-up-voltage

器件型号:TPS62873-Q1

你(们)好!

在数据表中发现了一个矛盾之处。  

对于 TPS62873Y1-Q1、 在 VSEL 引脚上设置6.2K 到 GND  

1.表6-1显示了启动电压为0.8V

2.而表9-5显示输出电压 setpoiont 为500mV。

请帮助您澄清表9-5中的500mV 是否是一个排印错误?

BRS、

书彪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubiao:  

    感谢您指出这一点。 我会将此信息告知团队、并更新数据表。
    在此之前、我建议使用表6-1作为参考。  

    此致、  
    拉米恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rameen。