This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:UVLO 引脚未使用

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215142/lm5157-q1-uvlo-pin-unused

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

大家好、

为了节省电阻分压器的待机漏电流、我不会使用 UVLO 功能、而是直接连接到 BIAS 引脚。

如果我不使用 UVLO 功能、是否有任何疑虑或关心之处?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    当 UVLO 连接到 BIAS 时、 VCC 用作 UVLO。

    当 BIAS 小于5V 时、VCC 几乎与 BIAS 相同。 LM5157在 VCC 高于2.8V 时工作、在 VCC 低于2.7V 时关断

    IC 没有问题。 请检查此 UVLO 电压是否适合系统。

    此致、

    冯志