Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS92391
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92380 主题中讨论的其他器件:TPS92390、 TPS92391
大家好、
有人可以建议更换 COMP 设备 MP3398AGF 吗?
客户需要输入电压12-24V、输出电压45V 以及至少2个通道。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我想您可以考虑我们的 TPS92390/TPS92391、其每个通道具有最大200mA 的4通道/6ch。
我可以知道客户的 EE 是什么吗?
Br
帕特里克