This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:有关更高电流版本的快速问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2673, LMR43620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215321/lm2672-quick-question-on-a-higher-current-version

器件型号:LM2672
主题中讨论的其他器件:LM2673LMR43620

嗨、团队、

我想知道、我们的器件是否与  LM2672M-ADJ/NOPB 等效、电流限值更高、在约为2A 时使用? 封装之间的引脚需要相似/相同。

输入电压为18V、输出电压为5V。

我认为、所有设备在随机比较数据表时都能够比我更快地找到它!

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Cam、通常 GPN 的最后几位数字会针对不同的电流修整进行更改。 遗憾的是、LM2673具有不同的引脚排列、但功能相似。

    可能值得探索、看看是否可以考虑使用 LMR43620。 虽然它需要布局更改、但总体小巧得多的外形应该可以为客户在为 DCDC 分配的空间中提供很大的灵活性。