This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCEDV:准确度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203244/gpccedv-accuracy-error-deviation-is-so-high-that-it-is-most-likely-due-to-anomaly-in-the-data

器件型号:GPCCEDV

 专家、您好!

我查看了附件中的 TI 报告、但很遗憾、结果似乎并不全是积极的。 每个报告都显示出较高的偏差、并显示该误差:

如果我们只依赖于监测计参数结果、我们将认识到对 SOC 误差百分比的影响。

您能给我们提供有关报告/错误的反馈吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../45052215592_5F00_BAK.csv_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../D_2D00_01063_2D00_202210_5F00_TP.csv_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../45052215591_5F00_BAK.csv_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误明显过高、这表明可能存在错误的 config.txt 设置。 要进一步分析、我需要查看您提交的实际 zip 文件、而不仅仅是报告。
    典型的错误设置会导致如此严重的异常,这可能是串行单元数的错误分配,或日志文件的错误列分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我正在附加实际的 zip 文件

    e2e.ti.com/.../45052215592_5F00_BAK.csv.zip.e2e.ti.com/.../D_2D00_01063_2D00_202210_5F00_TP.csv.zipe2e.ti.com/.../45052215591-_2D00_-BAK.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、低速放电不会一直持续到终止电压(在室温和高温下)、它会停止在每节3.8V、而终止电压会设置为3.2V。  
    所有数据文件都应包含完全放电至终止电压、以获得正确结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    根据5节电池3.2V 的终止电压、我们要把电池放电到16V、从数据中可以看到每次放电电池放电到16V。 我们是否遗漏了某些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在低速放电文件的数据中看到放电以3.8V 终止、此后没有点。 其他原因可能是实际放电终止或文件中阻止进一步读取的异常。 例如、您可以绘制所有数据文件并检查此提早终止的原因、或在文本编辑器中查看这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, 我检查了几次数据(包括文本编辑器),电池放电到16V(3.2*5)为每一个低放电。 您能否指定文件名? 我将再次运行测试并再次进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardik、

    我看到文件不是逗号分隔。 它使用分号代替。 我是否在查看错误的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shirish、你看到的是正确的文件、但我尝试了一个用逗号和分号分隔的文件。 但两种情况的结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardik、

    我认为电压图没有预期的"拐点"、您可能需要放电至最低点才能获得正确的结果。 Yevgen 或许能够进一步分析它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yevgen、Shirish:

    我重复了这个周期,但是低温率仍有额外的偏差。(报告在附件中)您能否评估背后的可能原因?

    我期待尽快收到您的来信。  

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../BAK91_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../BAK92_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardik、

    您可能希望再次运行该特定周期并提交至 GPCCEDV