This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233-1:结温规格

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215294/tps65233-1-junction-temperature-spec

器件型号:TPS65233-1

表6.3建议运行条件将结温范围从-40改为85C、但将其称为 Ta。 该表是否均为 Ta (环境温度)或 Tj (结温)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它表示环境空气温度。  如果您查看电气规格表顶行、您将会看到电气规格表涵盖-40C°至+125°C 的结温。

    TI 建议在-40°C 和85°C 之间的空气温度以及-40°C 和125°C 之间的结温下使用该器件