This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:TRM's 扩展指令中的数据在应用程序期间是否会发生变化?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198446/bq27426-does-the-data-in-trm-s-extended-instructions-change-during-application

器件型号:BQ27426

TRM 文档中的扩展命令对应于多个寄存器。


在加载 FS 文件后、这些寄存器的值是否会在应用程序中发生变化?


2、如果他们不改变,文件中是否有任何说明或其他依据?


3、如果更改、文档中是否有任何描述或其他依据?


4、如果会更改、可能会更改哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1.寄存器值需要更改。 不同的寄存器报告不同的值、并且根据具体情况、具有不同的值。 一些寄存器是只写的。 请参阅 TRM 表5-1。 标准命令

    2.假设所有值都可以改变。 有些寄存器不会发生变化、但除非 TRM 中另有说明、否则不要假设这些寄存器是固定的

    3.和2号一样

    4.大多数常见的读取寄存器会发生变化。 如果您有问题、请告知我们您的应用将读取的寄存器以及我们可以发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    #1-#3、标准命令中的数据发生了变化,我们理解这一点。

    #4、外部命令中的数据是否更改?
    加载 FS 文件后,在 FuelGauge 运行期间,哪些具体寄存器会发生变化?

    我们需要读取外部命令中的所有数据以检查写入值和读回值、该值用于防止外部命令中的数据被意外修改(各种干扰)。 我们需要知道在运行时会主动修改"外部命令"的子类 ID 中的哪些数据? 哪些不会被修改? 请告诉我们对应的子类 ID、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扩展命令用于在电量监测计未进行电量监测时读取配置。 如果读取配置数据的频率过高、您将面临看门狗计时器复位的风险。 在电量监测计进行电量监测时、电量监测计不需要读取配置、因此我不理解检查数据是否意外修改的要求。 我建议密封监测计-这样可以防止对数据存储器和配置进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    回读确认的原因是:设备的安全要求很高,并且在各种干扰较多的情况下使用该设备,我担心由于干扰,在操作过程中,Fuelgauge 的配置会出现异常。

    我在另一个问题中提到过:是否可以保证在密封状态发生各种干扰时不会改变燃油表的数据存储器? 这有什么根据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其基础是没有用于更改数据的常规路径。 当然、如果外部条件(如电气干扰、电源干扰、极端 EMI、ESD)导致电量监测计内部的实际电气问题、则不能保证数据存储器内容不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    返回上一个问题:

    我们需要读取外部命令中的所有数据以检查写入值和读回值、该值用于防止外部命令中的数据被意外修改(各种干扰)。 我们需要知道在运行时会主动修改"外部命令"的子类 ID 中的哪些数据? 哪些不会被修改? 请告诉我们对应的子类 ID、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将修改的类为 Ra、State、Chemistry 和 Calibration (CC Offset)。 其余参数保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    1 μ A 燃油、期间、chem id 数据是否发生变化、但 Ra、State、Chemistry and Calibration (CC Offset)(Ra、State、Chemistry and Calibration (CC Offset)可能发生变化)除外?
    2、您能告诉我对应于子类 ID 83、84和85的 chem ID 的类和子类是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1章:不是

    #2:这不是公开信息。 我不能在公共论坛上分享这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但我要再次请您确认、下表显示了将 ECMM 与我们开始时使用的 FS 文件进行比较的结果

    在加载 FS 文件且电量监测计 IC 运行后、是否会更改新的子类 ID 53 (block00\01)、54、55、68 (block00\01)和69?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从这两个比较屏幕截图中确定任何内容。 它们只是显示出两个校验和比较不同、这是预期结果。 另外、右侧也没有校准信息。

    0x53、0x54、0x55、0x68将保持不变。 0x69将不会保持不变(当电量监测计运行自动偏移校准时、CC Offset 将/可能会变化)。