This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:将+-远程电压检测功能添加到 LM25116

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215225/ucc39002--remote-vsense-function-to-lm25116

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件: LM25116

大家好、我有一个工作5V1@6A 的 LM25116。 我想在系统中添加负载共享控制器 UCC39002。 通过读取数据表、可以看出我需要创建一个 Vsense、以便控制器可以正常工作。 在 DS 中、图6显示 VOUT+与 SENSE+、GND 和 SENSE-之间连接了一个200 Ω 的感应电阻器。 这是创建远程 Vsense 的唯一方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:  

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。  

    如果您的 LM25116反馈检测网络没有遥感抽头、则必须通过插入一个与现有上部分压器电阻(LM25116功能方框图中显示的 Rfb2)串联的低值调节电阻器(RAdjust)来创建一个遥感抽头。  UCC39002使用流经 Radjust 的电流来改变传导至 LM25116控制器的输出电压。   

    UCC39002数据表(第16和17页)的第8.2.2.3节以及等式6和7描述了如何计算 Radjust 的值。    ΔVadj 确定 LM25116电路的最大电压调节范围(Δ V (max))。  例如、对于5V 输出、这可能大约为几百 mV。  

    图6中显示的200欧姆 Rsense 电阻器并不是真正必需的。  它只是遥感模块中使用的典型连接电阻器的示例、用于在遥感线路未连接时使反馈环路保持连接。  如果你愿意的话,你也可以重新创建 Rsense ,但我认为你不需要。   如果这样做、请记住将该值适当缩放到 LM 设计中使用的 Rfb2和 Rfb1值。  200欧姆不是绝对数字、只是一个示例。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看看我是否理解了如何放置 RAdjust、因为 DS 和用户指南在 Rsense 之后使用它。

    我计算了 Radj、我在进行数学运算后选择了20 Ω(ΔVadj (max)= 100mV)、我需要在 Rsense 之前在 Vout 和 Rfb2之间放置 RAdjust。 然后、在 RAdjust 和 Rfb2之间连接 ADJ 引脚。 当没有遥感抽头时、此方法始终有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:  

    我认为您充分了解 RAdjust 的放置方式/位置。  

    我想我提到创建 Rsense 选项时可能会使您感到困惑、因为您的 LM25116系统没有 Rsense 选项。  请不要忘记我提到过、不要忘记"在 Rsense 之前"或"在 Rsense 之后"。  在这一背景下,前后的含义尚不清楚,我想消除模棱两可的情况。   

    正如您所说的:"...place、Vout 和 Rfb2之间的 RAdjust……" 然后"...RAdjust 和 Rfb2之间连接 ADJ 引脚。"  
    这种连接安排应该 起作用。  我无法保证 所选的值始终有效、因为 我不知道您的整个 系统、但这些 值似乎是合理的。   

    此致、
    乌尔里希