This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217 IC

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215121/tps65217-tps65217-ic

器件型号:TPS65217

我们在其中一个项目中使用您的 TPS65217 IC。 我们在现场遇到了一个问题,即电路板变得无法正常工作。 检查后,我们发现 Octavo 处理器 SYS_VOUT 引脚无法产生5V .

 

根据 PMIC 产品说明书、当5V 降至3.3V 以下欠压锁定并在达到100mV 之前恢复时、将出现欠压情况。 在这种情况下、PMIC 无法检测功率上升、并保持锁定状态。

 

由于 Octavo 采用 TPS65217 IC 作为 PMIC、因此、  当出现以下条件时、该器件会进入锁定状态。

 

这种情况很少见、但我们想解决该问题、但最终无法重现该问题、能否帮助我们 在电路板中产生该问题。

 

此致、

维平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    除了以下文档所述的情况外、我们没有其他可靠的方法导致此问题的出现: 为 VIN 欠压设计稳健的 TPS65217系统

    本应用手册中介绍了多种变通办法、可根据具体用例应用。

    以下摘录自  第1部分  描述部分。

    请查看中的案例说明  第2部分 哪一种适合您的情况。 我们从开始列出了权变措施、  第3节.

    此致、

    詹姆斯