This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:向 MC33063A 和 MC34063A 开关稳压器添加关断功能

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214628/tps27081a-adding-shutdown-feature-to-mc33063a-mc34063a-switching-regulators

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:MC33063A

我在 MC33063A 数据表中看到这样的电路可用于开/关操作、但我们是否需要为开/关操作执行任何上拉或下拉?

我能否以3.3V-0V 的电压直接从处理器打开/关闭、而不执行任何操作?

可以为我提供有关如何执行该操作的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cemilhan,

    您是对的。 器件上没有内部上拉/下拉电阻器、并且根据数据表、您需要外部下拉电阻器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在此处所做的应用中、例如、没有下拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图中、您指的是其连接到 MCU、在这种情况下、可通过 MCU 的软件确保状态为已知状态、或在 MCU 上配置为下拉状态。 如果您始终希望打开开关、则需要外部下拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我想通过使用 MCU 发送1或0来控制它。 我需要连接它吗? 如果我要连接、有多少 k A 下拉是足够的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10k 下拉就足够了。