This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760:检查 TPS3760的计算

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215086/tps3760-checking-the-calculation-for-the-tps3760

器件型号:TPS3760

大家好、我叫 Francisco、是另一家工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。

我之所以撰写这篇文章、是因为我要在应用电路中使用 TPS3760A012DYYR。 根据 TPS3760的数据表、TPS3760A012DYYR 是一款具有漏极开路的欠压监控器件、其 Vsense = 0.8V、迟滞= 2%。 当 VMON=24V 和 R2=10k Ω 时、我希望获得监控到的 UV 阈值"VMON-"为8V。因此、应用数据表中的公式7:Vsense =(VMON-··)(R2/(R1+R2))-> 0.8V=8V (10kom/(R1+10kohm))-> R1=90千欧姆。 另一方面、对于2%的迟滞、当 RESET 信号取消置位时、VMON = 8.16V。

因此,我想提出以下问题:

1) 1)这些计算结果是否正确?

2) 2)您为这些电阻器推荐的容差和功率值是多少?

此致、

Francisco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    1.是的,这些计算看起来是正确的。

    电阻器将产生~80uA 的电流。 它们不需要非常强大、如果您需要、您可以利用0402外壳尺寸中可用的任何功能。

    谢谢。

    安德鲁