This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:电流限制功能

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214003/tps7a11-current-limiting-functionality

器件型号:TPS7A11

您好、专家!

你好。

此处的电流限制电路是否也提供过流保护或仅提供短路保护?

我相信、除短路故障外、电流限制电路还可提供过流故障保护。 但在某些情况下、例如 TPS7A1112PDRVR、最大负载电流为500mA、但它会通过700mA 提供最小输出电流限制(DRV 封装的最小值)。 我没有理解它如何用作过流保护、因为它应该具有最小的500mA 输出电流限制。 请进一步了解电流限制如何针对过流故障提供保护。


谢谢。
此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    TPS7A11具有折返过流保护功能、其行为类似于数据表中的图6.12:

    折返过流保护限制了功率耗散而不是输出电流。 当输出电流如此之大以至于超过最大功率耗散时、您将看到输入电压会降低。   

    希望这对您有所帮助、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    该图显示了输出电压与输出电流之间的关系。 我们要讨论的输入电压和输入电流在哪里?
    您能进一步解释一下这个器件的电流保护吗?

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    抱歉、我是说如果输出电流太高以至于器件超过了最大功耗、输出电压将会降低。  

     当超过电流限制时、该器件不会突然停止电流。 没有过流保护。 此器件的电流限制大于500mA、因为折返过流保护会限制功率耗散。 当 Vout 为其标称值的90%时、在您的情况下为~1V、输出电流限制将为900mA:

    希望这对您有所帮助、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    您说没有过流保护是什么意思?  
    "折返过流保护限制功耗"是否不像过流保护那样起作用? 我不明白。
    顾名思义、它是一种过流保护。 您会解释一下吗?

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!  

    我的意思是折返过流保护的行为与砖墙式电流限制不同。 在砖墙 式电流限制中、在过流情况下、电流突然关闭。  

    没错、折返过流保护就是过流保护。 我的意思是、在500mA 时电流不会突然关闭、但电流和输出电压将以线性方式下降、因此该器件不会超过最大功率耗散。  

    Br、

    埃林