This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:下载补丁后停止响应

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214829/tps25750-stops-responding-after-patch-download

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!

我在使用德州仪器的 TPS25750电力输送控制器 IC 时遇到问题。 成功上传 ROM 补丁捆绑包后、  在断电复位前、TPS25750停止响应 I2C 事务。

我已经将 TI TPS25750 + BQ25792集成到定制 PCB 设计中。 TPS2545V 的修补程序是从 Nordic NRF5340 MCU 通过 I2C 加载的。  

我 发现 TPS25750在加载补丁后似乎正在崩溃或进入某种故障状态、这会导致其停止通过 I2C 进行响应。 加载补丁后、将 NACK 所有针对 TPS25750的 I2C 事务。

我已确认与 TPS25750的通信良好:我可以在加电时在加载补丁之前读取和写入 TPS25750中的寄存器。 TPS25750在启动时处于"PTCH"模式、并在 INT_EVENT1寄存器中将"ReadyForPatch"位设置为"1"。

我仔细遵循了 TPS25750主机接口技术参考手册中的补丁序列:在确保器件处于良好状态以接收补丁后、我将 PBMs 数据有效载荷写入 DATA1寄存器、然后使用"PBMs"4CC 任务命令开始下载补丁。 TPS25750在 CMD1和 DATA1寄存器中以成功状态对此进行响应。 此后、我将"低区"补丁发送到 PBMs 输入数据有效载荷中指定的 I2C 从器件地址。 补丁加载过程中的所有 I2C 事务都会在其各自的地址上进行 ACK。

最后、我发送"PBMc" 4CC 任务命令到 TPS25750。 此时、 TPS25750停止响应 I2C 事务

我已经检查了 TPS25750的 I2C 主总线上的流量、我可以在补丁上传完成后观察到它在 BQ25792中写入寄存器、这意味着在补丁上传后 TPS25750至少可以部分运行。 但是、在发出"PBMc" 4CC 任务后、TPS25750不会响应其 I2C 从器件接口上的任何 I2C 命令。 恢复器件的唯一方法是对器件进行下电上电。

通过运行一个实验、我在传输过程中有意损坏了补丁捆绑包、已验证 TPS25750是否收到了良好的补丁捆绑包。 如果我故意损坏补丁捆绑包、 此 TPS25750 继续响应 I2C 事务。  它表示 CRC 错误导致的补丁失败、这是传输损坏的补丁捆绑包时的预期结果。 由于我可以积极观察到"CRC 错误"的行为、因此我的结论是、在 TPS25750停止响应的情况下、补丁捆绑包会成功发送、并且器件在上传补丁捆绑包后会发生故障。

上传补丁后、我已经运行 I2C 总线扫描、以查看 I2C 总线上是否有任何地址以 ACK 进行响应、并且没有器件进行响应(上传补丁后、主 I2C 或从 I2C 地址都没有响应)。

请告知后续步骤!

谢谢、

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    您是否可以发送 Saleae I2C 捕获消息、以便我可以调查该问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy!

    感谢您的答复。

    我和我的 Saleae 一起去捕获补丁下载序列、发现了这个问题。 在"PTCH"模式下、TPS25750的 I2C 总线上似乎有一个弱上拉电阻。 下载补丁并进入"app"模式后、上拉消失。 NRF5340侧的 I2C 引脚未配置为上拉、因此一旦 TPS25750的上拉电阻消失、我便无法再与之通信。

    在 NRF5340固件中启用上拉后、我现在可以在下载补丁后与 TPS25750进行通信。 现在、我可以在下载补丁后看到 TPS25750处于"app"模式。

    我会将此问题标记为已解决。 感谢您的观看!

    谢谢、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    很高兴听到此问题已得到解决。

    此致