This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:我们可以将寄存器设置为限制最小 VBUS 吗?

Guru**** 2514205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214298/bq24179-could-we-set-the-register-to-limit-the-minimum-vbus

器件型号:BQ24179

大家好、

   他们使用 type-c 来传输数据并为电池充电。 当他们  通过 Type-C 将 PC 与产品连接时。 由于 PC 端口的负载能力较差、VBUS 将变为4.2V、这会给 PC 带来风险。 因此、他们客户将 Reg05H 设置为0x2D、将4.5V 设置为 Vbus 的最小值。 然后、他们将 reg00h 设置为0x0E、以将6V 设置为 VSYS 的最小值。 需要额外的电源。 Vbus 再次变为4.2V。 在他们的设计中、当 VBUS 变得低至4.5V 时、bq24179将无法从 VBUS 获得电源、而是使用电池来维持 VSYS。

   您能告诉我如何设置寄存器来限制最小 VBUS 吗?   

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    当测得 VBUS 为4.2V 时、Reg05H 的读数是多少? 电池电压、系统负载和输入电流是多少? 您还能检查 SW 波形吗?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我将与我的客户核实。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    充电器是否由 VBUS 上的 USB Type-C 端口供电?  REG0x05在 CHARGE 模式下设置 VINDPM 限制。  VINDPM 环路仅在 SYS 上的负载高于输入电源可提供的负载时才起作用。  然后、电池为 SYS 的负载提供补充。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

       感谢您的答复。

       充电器由  PC 端口上 VBUS 上的 type-C 供电。 PC 端口的 Vbus 为5V、VSYS 设置为6V。

       Q1.我们可以设置寄存器来修复 VINDPM 吗?   因为客户想要解决此问题、以避免在 PC 端口上拉低 Vbus。

       顺便说一下,客户说来自 richteck 的充电器可以禁用 VINDPM。

       Q2. VINDPM 的失调电压是多少? 我们是否可以增加偏移以将范围从3.6-22V 更改为4.5V-22V?

        

    您自己的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    关于 Q1、没有办法禁用 VINDPM。  VINDPM 在上电后自动设置为测量的 VBUS、小于600-700mV。  VINDPM 不会"下拉"端口。  它将输入电压调节到设定值、通过将输入电流限制为低于 IINDPM 寄存器的值来防止 VBUS 崩溃。  如果 SYS 电流拉的电流过大、那么电池必须补充 SYS 负载。  如果主机启用 ICO、IINDPM 寄存器将自动减小为该输入电流值、以防止 VINDPM 将来开启。

    关于 Q2、否。

    此致、

    杰夫