This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542输入电压范围和产品状态。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214933/bq27542evm-bq27542-input-voltage-range-of-regin-and-product-status

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1

您好、先生/女士:

我们想知道为什么无法在 TI 网站上找到 BQ27542-G1数据表?

BQ27542-G1是否仍处于运行状态?

另一种情况是、如果我们将 REGIN 输入电压范围设为5V~8.4V、可以接受吗?

它有任何副作用吗?  

请向我们提供您的建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备仍处于激活状态、您仍可以下单。 由于供应情况、我们将推荐新项目使用较新的器件。 我们仍然可以通过电子邮件共享文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的 REGIN 最大电压为5.5V。 没有特性说明在高于该电压的情况下正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    感谢您的反馈、我会让客户知道。