This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6984:RGB LED 显示驱动器 IC 选择和设计指南

Guru**** 2529050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC5929, TLC6984, TLC6983, TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212016/tlc6984-rgb-led-display-driver-ic-selection-and-design-guideline

器件型号:TLC6984
主题中讨论的其他器件: TLC6983TLC5948A、TLC5955、TLC5929

您好!  

我正在 设计具有以下详细信息的 LED 显示信息板。

  1. 尺寸- 1800mm x 300mm  
  2. RGB LED -彩色显示屏  
  3. LED 像素分辨率 -小于3mm  
  4. 显示屏应具有清晰明亮的视觉效果  
  5. 能够显示滚动文本以及高分辨率动画视频  

我不熟悉 LED 显示板设计。 请求您提供构建设计的步骤。 以下是我的基本问题  

  1. TI 是否有针对此类大尺寸 LED 显示屏设计的解决方案? 请建议合适的 LED 显示驱动器 IC 部件号? 我暂时选择了 TLC6984
  2. 上述显示屏需要多少个驱动器 IC? 如何连接/集成所有驱动器 IC 以形成单一的显示屏解决方案?
  3. 如何计算功率要求?  
  4. 是否有任何参考设计或应用手册可帮助您了解如何设计此类大尺寸显示屏并以良好的清晰度和分辨率显示内容?


谢谢。此致、
古拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    很抱歉、但是我这些天在商务旅行。 我会在下周一上班的时候回复你。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    • 请指定更精确的像素间距而不是"<3mm"、以便为您推荐合适的器件。
    • 以下是供您参考的参考设计: TIDA-00161参考设计| TI.com

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师,您好!  

    感谢您的答复。

    我们需要设计两种类型的显示单元、  

    1) 1800 x 300mm 尺寸与2.5mm 间距(较大的显示变体),彩色显示  
    2) 720 x 80mm 尺寸( 144x 16像素)与5mm 间距(较小变体),彩色显示  

    根据以上输入,请建议合适的驱动器解决方案(两个不同的驱动器 IC 可以节省大量成本).


    此致、
    古拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    • 对于2.5mm (电流要求较低)、您可以考虑将 TLC6983 / TLC6984与内部扫描 FET 配合使用。
    • 对于5mm (电流要求较高)的情况、您可以考虑将 TLC5948A/TLC5929/TLC5955与外部扫描 FET 配合使用。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师,您好!  

    感谢您的答复。

    根据  TLC6983数据表 ,它支持2级多路复用,即 仅32x32 RGB LED 矩阵。
    您能否解释一下如何布置/连接2个以上的  TLC6983 驱动器 IC 来控制2.5mm 间距的1800 x 300mm RGB 显示(   可能具有大约720 x 120 LED 矩阵)? 任何包含大型 LED 面板设计示例代码的参考原理图都会有所帮助。  

    谢谢,
    古拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    • TLC6983最多可支持2个可堆叠器件(即两个 TLC6983可堆叠、最多控制32 x 32 RGB 像素)。  TLC6984可支持最多4个可堆叠的器件(例如、 可以堆叠四个 TLC6983以控制多达64 x 64 RGB 像素)。 您可以在此[FAQ]中找到[Q1]中的比较表 
    • 对于 大图块、可以通过将多个矩阵 在菊花链中级联在一起来组合它。 (您可以参考下图以了解如何将两个32 x 32矩阵级联成一个32 x 64块。) 您可以使用多个菊花链(图块)来组成更大的面板。 (示例如 TLC6983数据表中的第9.2.1节"设计要求"。)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven 的细节.

    您能告诉我,我们可以通过菊花 链连接多少个矩阵来形成一个大显示屏吗? 是否有技术限制? 如果是,那么如何计算限制?


    此外,如果我们需要说64 x 16行(在上面的例子64x32 ) 那么该怎么做的扩孔未使用的线路和 LED 连接?

    谢谢,
    G·帕特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    菊花链中可以连接的最大器件数量取决于多种因素、例如  

    • 驱动器芯片可支持的最大级联器件数量(TLC698x 为32个器件)
    • 您的控制器芯片传输数据和
    • 您的驱动器芯片接收数据和  
    • 在没有信号完整性问题的情况下、您的数据信号在芯片之间成功传输的速度

    如果要使用64 x 16线路、则可以在独立模式下使用4 x TLC6983。 请参阅 TLC6983数据表中的第8.3.1.1节"独立模式"。 (数据表捕获如下所示)

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师,您好!  

    感谢您的支持。
    让我来根据您的回复来研究一下所有的技术文档和应用手册。

    谢谢。此致、
    古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    不用客气。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师