This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:UCC27624QDGNRQ1 -使能引脚上拉电阻、过热。

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355792/ucc27624-ucc27624qdgnrq1---enable-pin-pull-up-resistance-over-temperature

器件型号:UCC27624

您好、您能否 在整个温度范围内提供使能引脚上拉电阻?

这对我们的应用至关重要。

此致、

法比奥·波斯塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    通常、上拉电阻不会 因温度的影响而有太大的变化。 UCC27624的额定使能上拉电阻为200kΩ、在 TA = TJ =–40°C 至150°C 条件下的典型值。 我们已经提供了 UCC27624的使能上拉电阻与 VDD 的数据、并且为了方便起见、我将其粘贴在下面:

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    电压为+5/-10%、这对于我的应用来说已经太多了。

    您能否还获得温度变化数据、或者 TI 内部没有该信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我发现了一个基准测试、在40ºC Ω 时、电阻 为188kΩ、而在150ºC Ω 时、电阻为211kΩ。 但请记住、这只是一个有限的基准测试、而不是一个大型样本测试。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的支持。