This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:功耗详细信息

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356373/bq24725a-power-consumption-details

器件型号:BQ24725A

我有几个关于 TI BQ24725A 电池充电器控制器 IC 的问题。  详情如下所示。

 

  1. 从我可以讲的内容来看、我认为 IC 的最低功耗状态是根据以下数据表片段断开了 VCC 连接。

 

  1. 数据表中进一步提到将 ACDET 引脚拉至低于0V 的电压以复位 IC (在某些情况下)、如下所示。

 

您能否确认/拒绝以下内容?

 

  • VCC 断开连接时、IC 是否为最低功耗状态?
  • 当 ACDET 小于0V (但 VCC 仍连接)时、是否有任何可用的功耗信息?
    • 我实际上只是想确认复位状态下的功耗(ACDET < 0V)不小于 VCC 断开时的功耗

 

非常感谢对此的支持–谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    [报价用户 id="14477" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356373/bq24725a-power-consumption-details "]
    • VCC 断开连接时、IC 是否为最低功耗状态?
    • 当 ACDET 小于0V (但 VCC 仍连接)时、是否有任何可用的功耗信息?
      • 我实际上只是想确认复位状态下的功耗(ACDET < 0V)不小于 VCC 断开时的功耗
    [/报价]

    在  复位状态下、我们没有用于确认功耗是否较低(ACDET < 0V)的数据。  IC 的最小已知功耗值为5uA、这是在 VCC 断开连接时实现的。

    我认为  ACDET<0的功耗 为5uA 或者更高、这是因为 ACDET 不是在最低功耗状态下消耗功率的引脚。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!