This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355777/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2BQSTUDIOBQ34Z100EV2400

您好!

我有一个使用 BQ76952和 BQ34Z100-R2的定制设计方案、两者都与串行 EEPROM 位于同一条 I2C 总线上。   

我有一个外部连接器、可以连接到 USB 转 I2C 软件狗、当我打开 bqStudio 时、它会打开并看到 BQ34Z100、但它未显示 BQ76952。 如果我拔下电缆、允许处理器访问 BQ76952和 BQ34Z100、这两个命令都会确认为命令。   

如何让 bqStudio 切换到查看两个器件(如果可以)、或者与 BQ76952讨论?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这实际上是 bqStudio 和 EV2400的一个限制。 我认为需要采用两个不同的 EV2400、以便与两个器件同时通过 bqStudio 进行通信。

    下面是一个讨论过它的较旧的 E2E:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932423/bqstudio-communication-with-multiple-devices

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢。 这有点令人沮丧。 是否会有办法解决此限制?

    无论如何、我拔下 I2C 并启动 bqStudio、然后选择"Monitor"。 bq76952有3种选择!! 哪一个?_0_24、_028和_036!! 我选择了_36。  它说按照我自己的预期继续、我说"确定"、然后将其插入、但它始终选择 BQ34Z100!  如何连接到 BQ76952?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    从我的理解来看、不、不幸的是。 我曾尝试使用一个 EV2400在一点上工作、但成功地一次与 I2C 线路上的两个器件中的一个器件进行通信。  

    36是最新版本、这是可供选择的版本!

    您是否启用了自动刷新功能? 您需要将其禁用、以确保 bqStudio 不会尝试进行切换或发生冲突。

    实际上、我发现了当时尝试使用单个 EV2400与两个器件进行通信的 E2E:

    查看最新响应。 按照我前面提到的步骤、可以与两个器件进行通信、但之后每次要与 bqStudio 中的另一个器件通信时、都需要将 USB 重新连接到 EV2400。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我不知道 EV2400。 另一个 USB 到 I2C 模块已停产、TI 推荐了我将使用的 MKS 模块且未出现问题。  因此、如果我收到另一个(或 EV2400)、我可以将它们热连接至同一 I2C 总线并关闭自动刷新、但它们不会都与电量监测计进行通信?  将每个器件连接到两个不同器件的机制是什么? 在我购买另一个软件狗之前、我对它的工作原理有点困惑。   

    或者、作为线程的人员、只需切断 SDA 线并将几根电线连接到开关、即可将其接通和断开以进行开发。

    谢谢!!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我想我以前没听说过那个 MKS 模块! "那有什么关系?" 但我很高兴,它的工作没有任何问题,对你!

    电量监测计和 BQ76952应具有不同的 I2C 地址、因此应该可以。 我不确定每个软件狗/EV2400是否会与同一器件通信、但如果我建议在 bqStudio 上进行任何操作、只需手动选择每个器件、这不会造成任何问题、因为每个器件具有不同的地址、所以 bqStudio 应能正确通信。

    如果您有任何其他 BQ769x2 EVM、那么您也应该能够使用其板载 EV2400来进行测试!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    该模块是 TI 推荐的! 这是一个链接。

    www.ti.com/.../MKST-3P-ALT-EV2300

    https://software-dl.ti.com/app_bms/bms-bgp/BQSTUDIO-TEST/Common/BQMTESTER%20MKST-3P-ALT-EV2300%20guide.pdf

    希望这对您有所帮助!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的分享! 非常有趣。 这似乎已经被用作 EV2300的替代产品(EV2400的前标)。

    我其实不知道它的存在哈哈。 但很高兴知道它在那里。

    如果我可以帮助你设置的任何事情,请告诉我。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很乐意提供帮助!! 我能够切断 SDA 线、使 bqStudio 能够与 BQ76952进行通信。 我有一个4节电池组、它可以看到所有电池如此到达那里。  我计划放置一个小开关、让我能够将 SDA 信号切换到 BQ34Z100、以选择要与哪个器件通信。  因为我不需要同时与这些器件通信、所以对设置这些器件来说已经足够好了、但在 bqStudio 中、该功能将是一项很好的功能、能够告诉用户要与哪种器件通信。  除此之外、整个设计正常运行。   

    感谢所有的帮助!!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    很高兴听到这个消息! 祝你好运! 如果您在测试/调试过程中有任何问题、请打开一个新的 E2E。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙