This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:高侧 N-FET 的 DSG 问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355949/bq76952-dsg-issues-for-high-side-n-fet

器件型号:BQ76952

您好!

我们将在手动模式下使用 BQ76952、并控制一些用于我们设计的高侧 N-FET。 CHG 门按预期工作、在 PACK+怠速、然后激活至 PACK+11V。 但是、我们的 DSG 栅极在0V 时处于空闲状态、然后激活至 PACK+。 我们似乎找不到哪里出了问题。 您能帮助我们指出正确的方向吗?

谢谢。

科比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koby、您好!

    您能否共享原理图? 此外、还应共享您的器件设置的.gg.csv 文件。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    e2e.ti.com/.../bmsevm-setup.gg.csv

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    看起来我们最终解决了它。 感谢您的观看。